结果:找到"无线 LORA 国内",相关内容1000条
- LORA芯片对比选项ASR翱杰系列芯片ASR6500X/ASR6601/ASR6505
- LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 翱杰 对比 国产 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-07 17:01:00
- 问一个关于无线遥控接收的问题。可以有偿解决
- 比如是无线遥控的灯。我的遥控发射的红外线,它应该是脉冲型的,就是持持续发射的。按键按下去之后灯只会做出接收到的第一个信号反应,我的按键要是不松开的话,就会一直没反应,直到我松开按键再次按的话才会有反应。按道理他红外接收端是能够持续接收得到我遥控器的信号的。不知道为什么,他是用了什么电子元件,来阻挡这个信号了吗?所以想问一下。现在做的别的一个最强的激光接收吧,就是用到这种方案,希望懂的人解答一下,加一个场效应管吗?还是?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无线 发帖人:菜鸟123 发帖时间:2022-02-20 21:19:00
- 翱捷ASR的LPWANSOC无线通信芯片ASR6601国内首颗
- ASR6601SoC是国内首颗支持LoRa的LPWANSoC。ASR6601芯片中集成的超低功耗收发机,除了支持LoRa调制方式外,还可以支持FSK收发、MSK收发和BPSK发射等。在3.3V电源供电的情况下,通过高功率PA,最大可发射22dBM的输出功率。ASR6601与ASR650x系列有本质差异,ASR6501/02的MCU内核是CYPRESS,ASR5505MCU内核是STM8SL系列内核,ASR6601的内核采用ARMM4架。ASR6601SoC主要有Rum、LpRun、SLeep、LpSleep、Sleep、Stop0、Stop1、Stop2、Stop3、Standby几种工作模...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LPWAN LORA 无线 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-27 17:40:00
- 无线通信LORA芯片ASR6505
- ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLoRa无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 无线 LORA 国内 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-24 11:40:00
- 关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
- 今天这个篇幅我们继续来探讨下LORA领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。产品简述:SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2m.A的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15dBm,而SX1262和SX1268...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1262 1268 lora asr 无线 元距离 Semtech 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 15:27:00
- Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
- 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech 远距离 lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
- 远距离无线传输新方案ASR6505
- 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 远距离 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
- 关于LoRa常见问题的解答汇总
- 前面的文章中,小编有写过LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。后来有很多朋友私聊小编探讨了LoRa的相关问题,小编今天就统一把其中比较常见的问题给大家汇总出来,借着这个机会给各位解答下。问:LorawAN数据速率是多少?答:对于LoRa来说,LoRaWAN数据速率范围在0.3kbps到11kbps之间,欧洲地区GFSK数据速率是50kbps。在北美地区,由于FCC限制最小数据速率是0.9kbps。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRaWAN网络服务器通过自适应数据速率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 无线 射频 sx1278 sx1276 ASR 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:54:00
- 国内全新LoRa系统芯片ASR6505内置SOC
- 2019年4月11日正式发布全新LoRa系统芯片ASR6505,这是继ASR在2018年9月推出LoRa系统芯片ASR6501/6502后,ASR推出的第三款LoRa系统芯片,至此,ASRLoRa系列产品已能够支持几乎全部行业应用及产品解决方案。ASR6505是基于STM8位MCU与SX1262的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm的超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68的接口资源可以满足不同的应用领域;ASR6501ASR6502ASR6505ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对AS...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:38:00
- 元坤智造YKS10S-NAlora无线模块新体验
- 一、概述YKS10S-NA型无线模块是一款基于SX1278的具有LoRa直序扩频技术的高性能模块,灵活的邮票孔连接,具备超低功耗的硬件设计和细致调校过的射频性能,同时兼容设计了有功率放大器的版本,实现灵活的发送功率配置,增加了链路预算,给复杂的应用环境提供可靠的兼容方案。二、基本性能类别描述备注频段470MHz-510MHz可配置成其他频段最大发送功率100mW3.3V/110mA最大发送功率(带功率放大器)250mW3.3V/40mA5V/200mA调制方式FSK,GFSK,MSK,GMSK,LoRa,OOK接收灵敏度-113dBmGFSK,BT=0.5FDA=20KHzBR=10Kbps...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: LORA 元坤智造 无线模块 发帖人:龙一娃娃 发帖时间:2019-02-28 14:32:00
返回